90后机器人创业者,再次获得近10亿元人民币融资
过去的一年,机器人和生成式AI(GPT、Sora),是全世界最大的热点。
其中通用人形机器人作为通用AI最好的载体,过去一年,也热火朝天。2023年底,知名机器人网站The Robot Report整理了北美机器人市场年度九大热点话题,其中超过一半涉及人形机器人,而宇树作为唯一一家中国企业,名列其中。
在2024年1月美国拉斯维加斯“科技春晚”CES上,宇树H1更是作为全场唯一能现场自动运行的人形机器人,而备受瞩目。
破壳领航
据最新可靠消息,智能机器人公司,杭州宇树科技有限公司(以下简称“宇树或Unitree”),2024年春节前完成了B2轮融资,融资近10亿元人民币,本轮投资方包括美团、金石投资、源码资本,老股东深创投、中网投、容亿、敦鸿和米达钧石跟投。公司称,资金将主要用于产品研发,业务拓展以及团队搭建等方面。
成长,厚积勃发
上述备受瞩目的通用人形机器人H1(灵巧手选配),宇树其实只花了2023年上半年时间就研发成功了,并且在同年下半年就实现了小批量量产和发货。目前,H1基于AI驱动的程序快速迭代,日新月异,短短半年,已经发布了好几个大的版本升级。且已经达到了同类型,全球一流的水平。
大家肯定很好奇,为什么宇树会有如此快的研发和进化速度?实际上,答案很简单,或许有些奇妙,是厚积勃发:宇树创始人王兴兴在2009年读大一时,就独自一人完成了他的第一个机器人项目:一个双足人形机器人,而且是在他的大一寒假期间完成的。在接下来的2013年到2015年硕士研究生阶段,他再次独自一人,从底层电机驱动板、整机机械结构到整机运动控制算法等,全新开发了一款低成本高性能纯电驱动的四足机器人XDog,达到了当时全球机器人学术圈顶尖水平,开创了全球低成本高性能足式机器人技术方案的先河。至今,全球主流的四足或双足机器人,基本都是用类似的方案。
2016年毕业后,王兴兴创立了宇树,正式开启了创业之路,定下了宇树“用科技推动世界进步”的愿景。
经过7年多的高速发展,宇树逐渐从1人、3人小团队慢慢发展成为现在数百人的公司。在整个团队的共同努力下,在全球高性能四足机器人领域,宇树实现了一系列重要里程碑:最早提出技术方案,最早将其商业化,并且多年来一直处于全球出货最多、销量领先的位置,全球出货量至少占60%以上。这样的成就使得宇树获得了广泛的全球关注和赞誉。
据业内人士介绍,宇树在过去几年中,奠定了机器人领域坚实的基础:自研高能量密度关节电机、减速器、3D激光雷达等等机器人核心零部件;除了自研传统机器人领域的感知和运动控制算法外,还正在开发完善机器人AI世界模型。这也是为何,H1能成为世界上性价比最高的人形机器人的原因。
很多人直言:“过去的几年当中,宇树为全球范围内提供了性价比超高的机器人,并在全球机器人学者的共同努力下,大家一起显著推动了机器人AI的进步;可以毫不夸张地说,目前全球绝大部分人形机器人所使用的运动AI,几乎都是从四足机器人上迁移而来的,否则全球人形机器人的进步不会如此迅猛。”
成果,持续突破
2024年1月央视《新闻联播》,王兴兴接受了关于“我国制造业增长潜力加速释放”的重点企业代表的深度采访。