英伟达GTC大会丨宇树通用人形机器人H1与全球共同拥抱AI
宇树小编2024-08-23 20:53:10
新闻热点
2024年3月19日,英伟达CEO黄仁勋在美国加州圣何塞SAP中心发表主题演讲《见证AI的变革时刻》,正式拉开了2024年英伟达GTC大会的序幕。

宇树(Unitree)通用人形机器人H1在大会亮相,与英伟达一起推动全球AI机器人的深度进化。

Unitree H1前段时间刚刚以每秒3.3米的运动速度创下了全尺寸人形机器人速度的世界纪录,潜在速度更超过5m/s,等待大家来挖掘开发。是全球近似规格中性能最强大的人形机器人。

宇树自行开发的AI机器人算法,在英伟达GPU加速的机器人仿真平台下,可以让H1自主学习高速奔跑、多种高动态舞蹈动作,还能够持续学习更多不同种类的动作。GPU算力,大大加速了全球机器人的进化。

随着生成式AI掀起新一波机遇浪潮,AI正处于转折点,使得推理工作负载呈阶梯函数式增长。黄仁勋表示,在我们的世界里,未来类人机器人会发挥更大的作用。

舞台上欢乐多多,和黄仁勋一起,现场唯一登台的实物机器人,是迪士尼生产的使用英伟达芯片的Orange和Green机器人。比较有趣的是,这款机器人使用的是宇树Go1四足机器人的电机和电池等。宇树机器人电控系统,可以为机器人提供卓越的动力、灵活性和可靠性。

开发通用人形机器人通用模型是当今AI领域中最令人兴奋的课题。世界各地的AI和机器人技术领导者正在汇集各种前沿技术和资源,致力于在通用机器人领域实现技术突破。
宇树官方开源汇总:https://www.unitree.com/cn/opensource